结果:找到"光模块使用 光模块安装 ETU-LINK光模块 光纤模块",相关内容1000条
  • 全面分析光模块失效的原因有哪些?
  • 光模块作为光纤通信中用来实现光电转换的光电集成产品,现被广泛地应用于数据中心、光纤到户、局域网、基站等领域中。光模块在使用的过程中难免会遇到使用异常的情况,下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍几个光模块失效的主要原因。光模块失效的原因1、光模块受到静电伤害(ESD损伤)静电的放电过程非常快而且静电还可以产生极大的强电磁脉冲,会光模块造成较严重的伤害。与此同时,当静电吸附的灰尘积累到一定程度之后,会改变其中线路之间的阻抗,这不仅会影响光模块的正常使用,还会缩短光模块寿命。因此,在使用光模块的时候要避免环境过于干燥,而且也不要在没有做好静电保护的情况下徒手去触摸光模块中的静电敏感部位。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 使失效,寿命 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-21 17:01:00
  • 你了解10GBIDISFP+单纤双向光模块吗?
  • 随着5G网络部署,远距离传输的光模块需求越来越多。易天光通信(ETU-LINK)光模块厂家为适应市场需求不断完善产品线,现有全系列BiDi单纤光模块产品提供,主要的封装形式为SFP/SFP+/XFP和QSFP+。本文将根据市场需求日益增长的10GBIDISFP+光模块进行介绍。10GBIDISFP+光模块10GBIDISFP+光模块其封装形式为SFP+,传输速率10G,LC单工接口,与单模光纤使用传输距离最高达80公里。BiDi指单纤双向,它是利用WDM(即,波分复用)技术,发送和接收两个方向的不同中心波长,从而实现一根光纤双向传输光信号。易天线上店铺:shop1458197280610.1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G,单,SFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-02 14:52:00
  • ETU-LINK光模块使用手册
  • ETU-LINK光模块手册详细介绍了ETU-LINK的光模块及线缆的类型、外观与规格等内容。前言部分包含如下内容:●读者对象●资料获取方式●技术支持●资料意见反馈●光模块的协议标准●光模块的安装与拆卸●光模块使用注意事项●简易故障分析及处理方法读者对象本手册主要适用于如下工程师:●网络规划人员●现场技术支持与维护人员●负责网络配置和维护的网络管理员资料获取方式您可以通过ETU-LINK官网获取最新的产品资料:ETU-LINK网站与产品资料相关的主要栏目介绍如下:●[服务支持/文档中心]:可以获取硬件安装类、软件升级类、配置类或维护类等产品资料。●[产品技术]:可以获取产品介绍和技术介绍的文档...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 使 ETU-LINK 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-09-04 17:11:00
  • ETU-LINK光模块全面兼容华为交换机系列
  • ETU-LINK光模块完美兼容华为交换机今天易天光通信将会带领大家学习一下ETU-LINK光模块用在华为交换机的解决方案,下面给列出S9700系列、CloudEngine8860(简称CE8860)系列、S5700等系列交换机的案例。华为S9700系列交换机是一款高端智能T比特核心路由交换机,共有三款,分别是S9703、S9706和S9712,该系列交换机具有可靠性和灵活性高、易管理等优势,并且能够为大型园区和大型数据中心提供最简化网络管理方案。华为S9700系列交换机的特点:ü支持随板AC,并且普通业务板内置WLAN无线控制器功能,实现了有线和无线的深度融合;ü创新的CSS交换网集群技术,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 华为交换机 ETU-LINK 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-14 17:17:00
  • ETU-LINK光模块优势对比分析
  • 在与客户交谈过程中,他们有时会问到我们的模块与其他公司有什么不同?有哪些优势?为什么要选择我们?为了让客户更清楚地了解我们的产品,简单罗列了一些ETU和其他公司产品工艺和包装上面的对比信息。优势对比分析:PCB板设计:我们的PCB板通过了ROHS和UL(94V-0)认证,但很少人会去做标记。曾经在思科OEM厂商工作过的研发总监借鉴了思科在PCBA设计上的严格要求,在制板的时候要求供应商把认证信息丝印在合适的位置,以便客户进行核查。ETU优势:1.产品细节差异化,更细更精更全面2.认证标志可以使产品更容易获得客户的信赖和认可PCB板材料:对于10G光纤模块,我们选择的是R435B电路板,而大多...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 思科 ETU-LINK 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-23 17:01:00
  • 「百科知识」判断第三方兼容光模块质量的3个重要因素
  • 光模块是光网络系统中必不可少的组成部分,其主要作用是进行光电转换。尽管现在市场上单个光模块的价格并不是很高,但是由于建立一个大的、完整的光网络传输系统,例如数据中心需要大量的光模块,尤其是在使用原装光模块时,总体费用也会十分惊人。兼容光模块的出现有效解决了光模块部署成本高的问题,但是仍然有人担心兼容光模块的质量问题,下面将以易天光通信(ETU-LINK)光模块为例解释第三方兼容光模块的质量是否可靠。判断第三方兼容光模块质量的3个重要因素SFF-8472标准是判断兼容光模块的质量和兼容性是否过关的关键因素,它由SFF委员会制定,用来定义光模块的数据诊断监控接口(DDMI),可以帮助我们实时了解...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 思科 兼容 质量 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-21 09:45:00
  • 思科光模块vsETU-LINK光模块
  • 在与客户交谈过程中,他们有时会问到我们的光模块与思科的有什么不同?有哪些优势?为什么要选择我们?为了让客户更清楚地了解我们公司以及产品优势,我们将会通过以下有趣图画简单诠释了ETU和思科光模块的对比信息。我代表思科,我最牛逼我代表ETU,众生平等关于价格:思科光模块:价格很高,让人望尘莫及ETU光模块:非常有竞争力的价格,可以帮您节省60%-90%的成本,甚至更多关于交期:思科光模块:通常是付款后7天才能安排出货ETU光模块:交期很快,常规产品库存充足,基本可以在2工作日内出货关于质保:思科光模块:1年质保期,过了就不能换货了ETU光模块:3年质保期,3年保修,1年包换关于售后:思科光模块:...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 思科 ETU 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-25 17:45:00
  • 光模块技术:如何测试光模块的性能?
  • 安装好光模块后,测试其性能是必不可少的步骤。当整个网络系统中的光器件是由一个供应商供应时,如果网络系统能够正常工作,那么就不需要对系统的子组件分别进行测试。但是,现在大部分网络系统中的子部件都来自不同的供应商,因此,测试光器件,尤其是各个光模块的兼容性和互操作性至关重要。那么如何测试光模块的兼容性呢?读完本文,我想你会找到答案。我们知道,光模块是由发射器和接收器组成。当发射器通过光纤与接收器连接时,如果整个系统的误码率没有达到预期的效果,是发射器的问题还是接收器的问题?又或许是发射器和接收器都有问题。事实上,光模块的发射器和接收器会相互影响,因此,光模块合格的标准是任何接收器都能接收到来自性...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 技术 性能 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-22 17:14:00
  • 25G以太网技术是如何诞生的?
  • 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G SFP28 40G 100G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-15 14:26:00
  • 百科:光模块的参数有哪些?
  • 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: